This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:电池管理 IC 选择

Guru**** 1829090 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60, BQ40Z80, BQ40Z50-R2, BQ40Z50
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946709/bq40z80-battery-management-ic-selection

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件:BQ40Z60BQ40Z50-R2BQ40Z50

您推荐哪款 IC 最适合您、BQ40Z50-R2/3、BQ40Z60或 BQ40Z80?

我们的系统使用锂离子4S 电池、BMS 需要以下功能。
-电池平衡
过压/欠压保护
-过充电/放电电流保护
-电量监测计
-JEITA 曲线

关于 BQ40Z60、  
如果充电时电池温度升高、该器件是否会自动控制充电电流?
或者系统是否必须命令 BQ40Z60?

关于 BQ40Z50和 BQ40Z80、
您是否有任何推荐的带 BQ40Z50或 BQ40Z80的充电器 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fuji - San、

    我会选择 bq40z50-R3。

    由于充电器过去出现的 EMI 问题、我不会使用 bq40z60。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,  

    感谢你的答复。

    请问您为什么选择 bq40z50-R3? (bq40z50-R3和 bq40z80之间有何差异?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这最好通过数据表比较来完成。

    由于支持电池、这两个器件是不同的。

    请比较数据表和 TRM。