This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63051:关于软启动问题

Guru**** 1471455 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63051
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946920/tps63051-about-soft-start-issue

器件型号:TPS63051

您好!

让我们讨论一下 TPS63051的软启动和输出电压。
客户正在以10nF 和22nF 模式测试 SS 电容器。
在该测试中、输出电压波形在振荡时启动。
让我在这种背景下问两个问题。

1.您能告诉我输出电压在振荡后启动的原因吗?
2.SS 电容器的最大建议容量是多少?

我想与您分享客户的波形。
您能让我用私人消息共享波形吗?

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yusuke、

    10nF 或更高范围内的电容器的效率非常有限。 请查看随附的1nF 和101nF 启动测量值。

    e2e.ti.com/.../TPS63050-startup.pptx

    对于私人通信、请使用 E2E 中的友谊请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、

    我请求与你建立友谊。 请接受并与我分享波形。 我将在将来支持这些问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte 和 Li:

    感谢您的盛情款待。

    我将波形发送到了 Li。
    请检查您共享的材料吗?
    请对1和2再次回答。

    此致、
    Yusuke




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuke、

    1.我不知道你指的是哪种振荡、材料 Brigitte 共享的没有振荡。 我没有接收到您的波形

    2、这个电容没有限制。 使用的10n 和20nF 客户是可以接受的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

    感谢您的回答。

    这是与客户确认负载条件的结果
    它几乎没有负载。
    是否有其他可能的原因?

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、

    让我们通过私人消息进行通信并关闭帖子、以节省我们的时间。 谢谢!