This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:降压/升压转换器的环路补偿

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25790

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/937390/bq25790-loop-compensation-of-the-buck-boost-converter

器件型号:BQ25790

您好、支持团队、我认为 BQ25790非常易于使用、是一款智能器件。  我想知道如何评估降压/升压转换器的环路补偿。 但从输出到内部比较器输入之间没有反馈路径、因此我无法使用频率响应分析器测量增益/相位裕度。 如果您知道、请告诉我有关这方面的其他方法。 此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于每个环路、您可以强制发生瞬态事件并观察受测的环路电压或电流的振铃。  例如、对于 CV 或 IINDPM 环路、您可以在 SYS 上执行不进入补充模式的负载瞬态、并分别查看 SYS 或 VBUS 输入电流上的振铃。  对于 VINDPM 环路、您可以将 IINDPM 设置为最高设置、在电源和 VBUS 之间添加一个串联电阻器(~0.5 Ω-1 Ω)、并观察 VBUS 执行系统负载瞬态。  CC 环路是最困难的、但可以通过在 I2C 寄存器写入后观察电荷来改变充电电流来完成。  对于一阶、环路响应时间是从瞬态事件到电压或电流开始从瞬态恢复的时间。  响应稳定至正确值后的振铃/稳定量与一阶相位裕度成正比。   

    此致、

    Jeff