This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP55231:LP55231数据表缺少散热焊盘尺寸

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: LP55231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/945892/lp55231-lp55231-datasheet-is-missing-thermal-pad-dimensions

器件型号:LP55231

有人可以告诉我 LP55231的散热焊盘尺寸、因为它的数据表中未显示这些尺寸?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 TI 网站上的 Ultra Librarian 封装来看、散热焊盘尺寸为2.6 x 2.6 mm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shchatsko、

    很抱歉稍后重放。 散热焊盘的尺寸没有 具体要求。  

    徐美奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这话什么意思? 散热焊盘尺寸缺失、如何在没有散热焊盘的情况下设计合适的封装?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shchatsko、

    很抱歉、我不理解您的问题。 参考下图、散热焊盘为2.6 * 2.6 mm。

    如果您有任何疑问、请与我联系。  

    徐美奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Monet。 请告诉我这张图片来自哪里?

    问题在于、其他一些尺寸与 LP55231数据表不匹配:焊盘形状为矩形、而不是 D 形、焊盘宽度为0.2-0.3 mm、而不是0.18-0.3 mm。 我很欣赏这些是小事情、但重要的是所有尺寸都要匹配、否则一些其他重要尺寸可能不匹配、并且会被错过。

    我认为 TI 应使用完整记录的最新封装数据更新 LP55231数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shchatsko、

    随附的文件是 LP55231的数据表、WQFN 封装的散热焊盘尺寸为2.6 * 2.6mm。 感谢您的建议~

    e2e.ti.com/.../lp55231.pdf