This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62260:稳定性

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62821, TPS62260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/937278/tps62260-stability

器件型号:TPS62260
主题中讨论的其他器件:TPS62821

您好!

我的客户希望使用此器件、但对不同输出滤波器的稳定性有一些顾虑。 从数据表中:  

"TPS6226x μH μH μF μF 1.5 μ H 至4.7 μ H 的电感器以及4.7 μ F 至22 μ F 的输出电容器。 该器件 μH 了2.2 μ H 电感器和10 μ F 输出电容器的 μF。 可以使用较大或较小的电感器值来优化器件在特定运行条件下的性能。 μH μF 稳定运行、输出滤波器的 L 和 C 值不能低于1 μ H 有效电感和3.5 μ F 有效电容。 选择更大的电容器不太重要、因为 L-C 滤波器的转角频率会更低、稳定性问题更少。"

这似乎有点模糊、使用比最小值大得多的电感器/电容器组合是否真的不存在稳定性问题? 输出电容过高不会导致电压模式转换器不稳定?  

TPS62821数据表中的这个表给出了经过验证的特定 LC 组合、TPS62260有什么类似的东西吗?

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    如上所述、该器件专为特定的 L/C 组合而设计。

    "选择更大的电容器不太重要、因为 L-C 滤波器的转角频率会移至较低的频率、而稳定性问题更少。"

    这种说法是模糊的。 我同意。 您知道、这是一个旧器件、因此难以立即找到解释。 遗憾的是、我们没有该器件的 L/C 组合表。 通常、对于您希望用于任何器件的任何 L/C 滤波器组合、我建议首先测试环路稳定性。

    由于我们在内部讨论同一问题、我希望您可以关闭此帖子并在内部通过电子邮件继续

    此致、

    Febin