This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:5V 输出在负载>1A 时下降

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/945551/tps23753a-5v-output-fall-down-at-load-1a

器件型号:TPS23753A

您好!

我们设计了一个 POE 电源5V/2.3A (0类)。 原理图随附。

当负载低于1A 时、输出稳定在5V、小于或等于100mA =>完全正常。

问题是当负载高于1A 时、输出电压会降至4V 或更低、但不会出现任何不稳定或波动...

我再次计算组件值、但即使使用新的组件、结果也是相同的...

请帮帮我们。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图和示波器捕获:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法查看原理图、因为它位于共享 Webstie 的文件中。 请在帖子中附上 PDF。

    我的第一印象是它不稳定-什么是相位和增益裕度?

    我的下一个想法是获取 MOSFET 栅极、输出和变压器次级的波形。 这可能会为正在发生的情况提供线索。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此处是原理图:

    e2e.ti.com/.../7610.TPS23753A.pdf

    空载输出:

    输出@0.5A:

    输出@1A:

    负载高于1A 时的输出:

    我们重新使用 MOSFET 栅极和变压器次级进行测量

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是 Vout、MOS_Gate 和 Transfo_sec 的捕获:

    @0A 负载:

    @0.5A 负载:

    @1A 负载:

    且@Ω 高于1A 负载:

    此致、

    Jean-Yves

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是 Vout、MOS_Gate 和 Transfo_sec 的捕获:

    @ 0A 负载:

    @0.5A 负载:

    @1A 负载:

    @Ω 高于1A 负载:

    此致、

    Jean-Yves

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    以下是三个测量值的示波器屏幕截图:

    0.5A 输出:

    输出电流为1A:

    输出电流>1A:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否在 VC 引脚上添加更多电容? 如果可能需要更多的陶瓷电容器、则至少需要22uF 的电解电容器。  

    此外、您的 Gian/相位裕度是多少?

    最后、您在原理图中将输出列为3A、但 IEEE802.3.at 1类器件的标准最大功率为13W。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据我们的计算、增益为19dB、裕度为78°@ F0=5.5kHz、但这似乎是不可能的

    您能帮您进行计算吗?

    我们使用以下值更新原理图:

     R18 :0r、C11 :10uF、C8 :220nF、R12 :220R、C24 :6.8nF、R17 :10K

    感谢您的帮助、我们的客户需要让产品快速工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够在 电路板上进行测量并显示波特图?

    您是否按照我的建议添加了电容?

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们发现了以下问题:

    原理图上缺少三个电流感应电阻器之间的链接:

    因此等效值为1Ω μ A 而不是0.33Ω μ A、然后开关电流被限制为比预期低三倍。

    返工后、一切正常!