请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS53681 我们使用 TPS53681+CSD95490六相来使0.85V@120A (输入12V)。
在 TPS53681数据表中:“请与当地的 TI 代表联系,获取原理图和 PCB 布局指南副本。”。
您是否具备这种类型的文档(布局指南是最重要的文档)。
此致
-Janne Panu-
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.