This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:电源块的合适 FET

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175, CSD87330Q3D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947114/lm5175-suitable-fet-of-power-block

器件型号:LM5175
主题中讨论的其他器件: CSD87330Q3D

大家好、

 

我们希望在以下条件下将 LM5175用于 USB PD。

输入:12V

OUTOUT:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、 20V/5A

 

然后、我们需要小型和低成本解决方案。

因此、我们希望使用 CSD87330Q3D (电源块的 FET)。

(遗憾的是,WEBENCH 无法为外部 FET 选择电源块。)

 

您能否告诉我们您是否有任何问题*和其他推荐的设备?

*例如,过热(因为一个 PKG 中有2个 FET)

 

此致、

隐藏