This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:该器件是否可以由外部电源供电而不是电池供电?

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ79616-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947232/bq79616-q1-can-the-device-be-powered-from-an-external-power-supply-in-stead-of-battery

器件型号:BQ79616-Q1

各位专家:

我的客户希望在其 BMS 系统中使用 BQ79616-Q1。 与典型设计不同、他们希望使用外部电源(例如外部12V 电源)为器件供电。 原因是电池电压可能会降至0V。 监控电路必须在这种情况下工作。

我的问题是、该器件是否可以在这种情况下运行? (由外部电源供电并监控0V 电池)

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    您可以给我发送一封电子邮件并关闭此主题吗? 此器件仍处于 NDA 状态。

    此致、

    Taylor Vogt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taylor、

    我已向您发送电子邮件。 感谢您的支持!

    John