This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3435:波形检查

Guru**** 2635015 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946047/lm3435-waveform-check

器件型号:LM3435

您好!

请帮助检查示波器截图中是否存在任何问题、如下所示。  在我看来、VOUT 并不总是比 LED 通道1.5V 大。  这会是一个问题吗?  谢谢!

CH1:VOUT、CH2:LED)、CH3:RLED、CH4:GLED                                   

CH1:BCTRL、CH2:RCTRL

谢谢、

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

    很抱歉耽误你的回答。

    如果禁止 VOUT 在 LED 通道上调节到高于 VIN 1.5V 的电势、则此类 LED 被视为短路、且疑似存在短路故障的信号将变为高电平。 如果在短接通道控制信号的3个连续下降沿检测到此短路故障可疑信号,“故障”引脚将被锁存为高电平,相应的通道短路故障将通过 I2C 报告。 因此我们应该注意这一点。

    最恰当的考虑

    徐美奈