This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF1112:布局接近浪涌和噪声系数

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: REF1112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/945224/ref1112-layout-nearly-surge-and-noise-factor

器件型号:REF1112

一位客户正在考虑使用 REF1112或 LT1004。 (第一个优先级为 REF1112)

但布局可能会出现浪涌和噪声。

这些基准是否可以使用几乎浪涌和噪声布局?

如果需要使用外部电路进行测量、请告诉我。

※示例布局:C~L 电压为24V。

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    REF1112可在嘈杂的环境中工作。 通过使用旁路电容器 来处理瞬态响应、可以降低噪声和浪涌。 确保使用电容器来降低噪声。 这可以通过将一个大的1uF 电容器和一个0.1uF 电容器并联来实现。 Murata 对此有一个很好的应用手册。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Marcoo

    感谢您的回复、

    抱歉1μF 其他问题、上述布局(并联1 μ F 电容器)是否也可以使用过压和过流情况?

    我担心可变电阻器(47V)和齐纳二极管(36V)上的电压和电流突然过大。  

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    这取决于浪涌的持续时间。

     总线线路上的典型预期电压是多少? 预期的最大浪涌电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Marcoo

    很抱歉、有错误信息、

    更新了一个客户请求、真正需要的规格是针对4kV±10%电压的 IEC61000-4-5 4级浪涌电压。

    下面附上了我更新的原理图。 如果有任何详细的问题、请告诉我。

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    我会在对 ESD 敏感的区域添加0.1uF 陶瓷电容器。

    μF 还建议使用0.1 μ F 负载电容器、以便在 REF1112的不同负载条件下保持稳定性、因此请确保添加一个。