Other Parts Discussed in Thread: LM7480-Q1, LM7480, LM5060
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM7480-Q1 主题中讨论的其他器件: LM7480、 LM5060
你(们)好
我已经就今天的 LM7480-Q1产品供应情况提出了一个问题,标题为"LM7480-Q 产品发布信息"
我收到一份"自动答复",表示问题已经得到答复,但没有得到答复。
当我单击选项卡"否、这未回答我的问题"时、我使用唯一选项返回支持论坛
要问另一个问题!!!!
因此、我希望有人与我联系、以了解 LM7480产品发布信息。 在论坛上,我被建议使用这一部分,而不是这一部分
特定 应用的另一个器件(LM5060)、但需要生产版本信息才能执行此操作。
电子邮件- finbarr.long@icomera.com
手机-+353868115790
谢谢
FINBARR Long