This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM74611:用于敏感音频和无线电设备

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: SM74611

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947115/sm74611-use-in-sensitive-audio-and-radio-equipment

器件型号:SM74611

大家好、团队、

好的一天、我的客户使用 SM74611 IC 作为肖特基二极管的直接替代产品、在那里、简单的电池备份电路用于 AV 播种车直流配电。 目前、该系统具有一个交流/直流电源、与可充电电池并联(此电路未充电)。通常、它是一个11-16V 直流系统、分布在多个独立的音频和无线设备上、总电流为4-15。

通过查看数据表、他们担心设备可能不喜欢周期性瞬时压降、因为电荷泵会为 SM74611内部的电容器充电、从而将电流通过内部二极管。 如果这种波动通常会给接受一定电压范围的直流供电设备带来任何问题、他们希望在此为他们提供什么建议? (我的大多数东西通常为9-18)特别敏感的无线电设备?  

此致、

-Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    我们的理想二极管和理想二极管控制器(如 SM74611和 LM74610)没有接地参考。 它们只有阳极和阴极引脚。 这种应用需要设计架构、其中电荷泵电容器需要一段时间对自身进行充电、然后才能再次导通 FET (内部或外部)。  

    当电荷泵关闭时<体二极管将导通、因此在这一小段时间内、正向压降将约为0.7V。 通常、如果 输入电压在短时间内下降到低于标称值0.7V、我们在 IC 中不会看到任何问题、例如直流/直流。 但这完全取决于客户电路和系统行为。

    如果客户不希望 FET 出现这种导通和关断行为、 我们建议您查看用于直流应用的 LM5050、LM74700。