This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:OTG 模式下的 D+ D-行为?

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/937268/bq25790-d-d--behaviour-in-otg-mode

器件型号:BQ25790

您好!  

我很高兴最终看到充电器、而不是具有 USB PD 功能和 BC1.2的控制器! 只是错过了 CC1 CC2 :)

总之、在 OTG 中、我们可以控制 D+和 D-? 未在数据表中定义。 有读取/写入 DAC 寄存器可用于读取引脚电压、也可以更改引脚电压。

当为 Apple 产品充电以实现输出时 、电源符合 BC1.2标准。   仅5V 无法通过 USB C 连接器工作  

谢谢你

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、D+/D-输出电压引脚可通过 I2C 在 HiZ、0V、0.6V、1.2V、2.0V、 充电模式和 OTG 模式下为2.7V 和3.3V。  请记住、充电器没有 CCX 引脚、因此在充电时、您仍需要从外部配置 CCxx 线路以从 USB Type C 端口获得5V 电源。  对于 USB Type C PD 端口、您将需要一个 PD 控制器 IC 来提供高于5V 的输出。

    此致、
    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速反馈。

    CC 控制器是。 实际上、我们在市场上没有其他选择、可以让 USB PD 和 BC1.2涵盖所有情况。

    此致、David