This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28700:CAN UCC28700可被用于连接负载和规格的解决方案

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28700, UCC28742, UCC28740
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/937143/ucc28700-can-ucc28700-can-be-used-for-solution-for-the-attached-load-and-specs

器件型号:UCC28700
主题中讨论的其他器件: UCC28742UCC28740

我们正在寻找连接负载和规格的解决方案、请为同样的解决方案推荐合适的解决方案、但我们也考虑了 UCC28700、因为同样、如果它是对的、或者我们 application.e2e.ti.com/.../PAGE2.pdf 的任何其他替代方案、请给出建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajendra、

         一位出口商稍后会回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajendra、

    我在您所附文件中看到“负载和线路调整> 5%”,通常,规范要求负载和线路调整小于 X %,您能否澄清这是否是错误?  由于它是多种设计,因此可以对所有输出或仅对主输出进行5%的调节,也可以对交叉调节进行任何要求。

    UCC28700是一款 PSR 控制器,可满足+/-5%负载和线路调节要求。 如果您的要求高于此要求,您可以考虑 使用 SSR 控制器,如 UCC28740和 UCC28742。

    我还看到输入电压高达480Vac,如果您使用 UCC28700,VS 引脚需要额外的二极管和齐纳二极管,以防止其输出的电流超过1.0mA。

    请参阅如下内容: