This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25600:原理图审阅

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/936998/ucc25600-schematic-review

器件型号:UCC25600

尊敬的先生:

如果拆下所连接电路上的 R9822。 有任何副作用吗?

输出电压:68V

输出电流:2.6A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dexter:

    R9822似乎是 LLC 控制器的 OC 引脚到 VCC 的弱上拉。 移除 R9822可能会对过流保护跳闸点产生一定影响。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    感谢你的答复。

    我的客户正在节省 BOM 成本、因此他们考虑移除 R9822。

    您能解释一下更多详细信息。

    我们已经使用 outR9822对其进行了测试。 OC 点相同、但当 OC 时、它在线路滤波器上听到可闻噪声。 并且 OC 释放点比移除 R9822之前下降得多。

    必须使用或不使用 R9822。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dexter:

    UCC25600过流保护正常工作并不显式需要 RM9822。 TI.com 上使用此控制器的许多参考设计示例不包含 VCC 和 OC 引脚之间的弱上拉电阻器。  

    如果没有上拉电阻器、我可以想象 OC 引脚电压放电速度会更快一些、因此您可能会看到控制器尝试重新启动、遇到 OC 故障的频率、 等待 OC 放电至0.6V、再次软启动稍高、处于可闻频率范围内。 我建议尝试在 CM9808和 CM9809上使用稍大的滤波器电容、看看这是否有助于避免可闻噪声。  

     此致、

    本·洛夫