This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562219A:关于 WEBENCH 电源设计器

Guru**** 2516890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/937358/tps562219a-about-webench-power-designer

器件型号:TPS562219A

大家好、

我们正在研究使用 TPS562219ADDFR 的输入5V→输出3.3V/2A 的电路设计。 由于 TPS562219ADDFR 的数据表中有一个"VIN=VOUT/0.65"的调节(推荐)、当使用 VIN(min)=5.08V 的 WEBENCH 电源设计器时、电路设计通常显示为以下设置值。 。
WEBENCH 设定值
VIN=min5.08V、max5.38V
VOUT=3.3V
Iout=1A
℃温度= 25 ̊ C

但是、当我更改为以下设置值时、错误"设计更新失败。 计算出的占空比超出限值"。 显示消息设计、未绘制电路设计。
WEBENCH 设定值
VIN=min5.08V、max5.38V
VOUT=3.3V
Iout=2A
℃温度= 25 ̊ C

尽管观察到“VIN=VOUT/0.65”的调节,但 IOUT 从1A 变为2A,但失败了。 请告诉我原因。

在以下条件下使用 TPS562219ADDFR 实际设计电路时是否会出现问题?
VIN=min5.08V、max5.38V
VOUT=3.3V
Iout=2A

此致、
Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    很抱歉、DS 中的描述有误导性。

    这个占空比(65%)是理想值、与这里的电感器的 Rdson 和 DCR 无关。

    因此,在实际情况下,Webench 为该占空比值设置了一个实数限制。 实际上,它可以在应用程序中支持基于最大时间/Ts 的更高占空比。

    此致、

    赵永