This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5036:多个器件之间的最大误差

Guru**** 2782475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946848/lp5036-maximum-error-across-multiple-devices

器件型号:LP5036

您好!

我将在数据表 EC 表中查看以下行:

给定系统中的两个器件、我可以在任意两个 LED 之间看到的最大电流误差是多少?   单独器件上的两个通道是否可能存在复合误差(即+/-10%)?

如果我们假设两个器件都在相同的结温下运行、那么该误差会减小吗?   如果是、是什么?

Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Schelle、

    对于 Q1:

    是的。 最坏的情况是两个器件之间的最大电流误差高达+/-10%。

    对于 Q2:

    该误差包括最差的工作电流误差。 它受到许多因素的影响。 我们无法保证误差在同一结温下会减小。

    最恰当的考虑  

    徐美奈