This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5562:更换 PCA9632

Guru**** 2442090 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946213/lp5562-replacing-pca9632

器件型号:LP5562

您好!

我想查看 LP5562是否是 PCA9632的理想替代产品。 这适用于 LCD 背光应用。

谢谢

开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有任何反馈吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、开尔文、

    很抱歉无法及时重播。

    LP5562 PCA9632
    每个输出均可编程 每个输出均可编程
    400kHz 快速模式+ I2C 总线接口 1MHz 快速模式+ I2C 总线接口
    25.5mA 高驱动能力 30mA 高驱动能力

    具有8位电流设置(从0mA 至25.5mA)
    100 μA 步长)和8位 PWM 控制

    每个 LED 输出的(6位)线性可编程亮度

     独立亮度控制模式下的8位分辨率(256步长)

    工作电源电压范围为2.7V 至5.5V

    工作电源电压范围为2.3V 至5.5V

    将 LP5562与 PCA9632进行比较、LP5562可以很好地替代 PCA9632。 LP5562亮度调节是线性的或对数的。 通过使用对数刻度、视觉效果对眼图而言似乎呈线性。 LP5562的程序功能更具多样性。