This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:TPS61022问题

Guru**** 2553430 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/945921/tps61022-tps61022-questions

器件型号:TPS61022

您好!

对于这个特定的芯片、我想要获得一个相应的 DC 电源(Lipo)来满足要求。 我想到的是容量为4000mAh 的3.7V。 我的负载会发生变化、首先我看到我可以输出大约为0至3A 的连续电流。 对于较高的负载、输入电压不应成为问题、但对于那些能够持续3A 的负载、满足这一要求的最低输入电压是多少? 从阅读数据表可以看出、我相信它说的是2.7V。 一旦达到此值、输出电流将发生什么情况。  

最棒的

特里斯坦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的特里斯坦:

    感谢您发帖。  我们支持该设备的专家目前正在国庆节,他们将于10月9日返回。   让我尝试在这里回答您的问题。  

    您需要知道您的输出电压是多少。   该 IC 的峰值电流限制为8V、这是开关最大电流。  高于此值时、您将设定峰值限制、占空比将被截断、因此您将看到输出电压开始失去输出调节。 电感器也会影响峰值电流。   根据数据表、TPS61022可在低至0.5V 的输入电压下运行。   公式(1)-(3)可用于预测最小 Vin、从而支持 3A 负载电流。   

    希望这能澄清。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的特里斯坦:

    我们的专家 Youhao 已经回答了您的问题、即如果输入电压非常低、会发生什么情况。 请告诉我们所需的输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Youhao Xi、

    我要查找的输出电压为5V 和3A。 输入电压将在4000mAh 下开始为3.7V。  

    最棒的  

    尼玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼玛、您好!

    TPS61022应能够从锂离子电池输出5V/3A 电流。 下面是在输出电压设置为5V 时在 TPS61022 EVM 上测试的效率曲线。 如果器件达到开关电流限制(Vin 减小)、输出电压将从5V 下降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zack、

    那么、我可以使用锂聚合物电池来实现这一点吗? 在此应用中、我看到输入电压范围介于0.5V 至5.5V 之间、但对于参数、输入电压范围最小为2.7V。 我的问题是最大输入电压为3.7V、我可以在多长时间内保持恒定的5V 3A 输出。 在另一种情况下、假设另一个负载也需要1-2A 左右的电流和5V 输出。 使用下面的设置、我是否能够比输出3A 更长地保持这一状态?

    最棒的

    尼玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼玛、您好!

    图16显示了表1所列条件下的典型原理图。 它可以在2.7V 至4.35V 的输入电压范围内输出5V/3A。

    如果输出电流较低、例如5V/2A、则最小输入电压范围可能低于2.7V、直到触发开关电流限制。

    换言之、最小 Vin 电压取决于器件何时触发开关电流限制。