This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5940:永久测试期间 TLC5940故障。

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/945896/tlc5940-tlc5940-defect-during-permanent-test

器件型号:TLC5940
我基于连接到 μ µC 的 TLC5940开发了一款硬件。 这是为期3天的长期试验,没有任何问题。
在测试开始时、信号电平也正常。
3天后、在27块电路板中、有3块电路板不再工作。 通过测量故障排除、我测量每个引脚上的信号、µC μ A 的电平不超过3、4V、而是3、7V。 此外、如图所示、µC Ω 的 SCLK 引脚不再切换(黄色是输入电压24V、降至5V 和3、4V、蓝色是3、7V 左右的空白信号、SCLK 信号在0V 和700mV 之间切换)

SCLK 信号正在尝试切换、但不会达到3、4V 或3、7V。

此问题的原因可能是什么?

此外、电路板上的某些 LED 是无法控制的、这意味着 TLC9540的 out0-out15始终处于开启状态、LED 变得非常糟糕。 当某些其他 LED 关闭时、此 LED 始终亮起
=>当然、我的 LED 驱动器(TLC5940)存在缺陷、由于更改了驱动器、一切都照常工作。
原因可能是什么?
我还使用陶瓷器测量了电路板上的温度。 它介于95°C 和108°C 之间、因为陶瓷电容没有良好的热导率。 这是不是原因、因为在数据表中、建议的自然通风温度为-40°C 至85°C、等待容器温度低于108°C?
如果有任何建议来寻找原因、将会很高兴。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashwin、

    不建议使用超出数据表规格的器件。 未在高于85C 的温度下对器件进行测试、因此 IC 可能工作异常。

    SCLK 的高电平是0.8VCC 至 VCC。  700mV 不足以被识别为高电平。  SCLK 不是标准配置、因此某些 IC 失控。 我认为您的 MCU 的驱动能力可能不足以驱动如此数量的 LED 驱动器。 您可能会为远距离 IC 放置一些信号驱动器。