This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5926:超出最小输入电压时的影响/错误

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946211/tlc5926-implications-errors-if-minimum-input-voltage-is-exceeded

器件型号:TLC5926

我有一个采用几 个 TLC5926IPWPR 的设计。 我们已接近有刷直流电机、数字 SPI 接口上会引入相当多的噪声。  

某些噪声会导致"LE"引脚上的电压降至-0.4V 最小值以下。 但它的持续时间不到10ns、但会在电机开启时不断随机看到这些快速尖峰。 噪声将降至大约-500mV -1V。

我计划对 LE 引脚进行滤波、以便任何噪声都不会锁存并实际写入数据。 但其余 IO 线路将看到噪声。

我想问、低于-0.4V 会导致什么类型的问题、如果有的话?  

低于最小值是否会导致 IC 复位、锁定或位翻转等随机行为?

还是只是输入钳位二极管电流的问题? 如果我放置一个串联电阻器来限制该电流、我是否能够毫无问题地降低电压? 我在15MHz SPI 时钟下运行 IC、因此电阻器和输入电容低通滤波器仍需要在这些频率下运行。 我在数据表中看不到这些输入保护二极管可以处理的最大电流或输入电容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    不建议使用超出绝对最大额定值的器件。 这可能会损坏器件、风险很高。 低于-0.4V 的 LE 引脚工作不在任何设计或测试范围内。 我认为您需要在 引脚上放置输入电容。