This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM72445:ADC 设置 A0-A6的 I2C 值

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: SM72445

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/936699/sm72445-i2c-values-for-the-adc-settings-a0-a6

器件型号:SM72445

你好

我注意到、当使用 I2C 对 A0-A6进行编程而不是使用外部电阻器时、数据表中的参考是 ADC 配置工作表。 但是、我找不到工作表、因此无法确定我可以为各种参数使用哪些值。

请给出建议。

此致  

Nick

nick@heliskills.co.za

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    这是一个复杂的器件、因此我需要更多时间来检查您的问题。 我将在本周结束前答复你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Jasper

    感谢你的答复。 我想我已经弄清楚了需要什么。

    其中、一个寄存器值被称为'10d 1023、这意味着为了获得表中列出的等效电压值、例如 A2或 A6、需要使用列出的电压值、例如:

    2.19V 10V/1.2s 不适用0.006xVDDA 0.010xVDDA 1:1.2

    如表2中针对引脚 A6列出的那样

    2.19V =(RegisterValue /1024)* 5V、因为 VDDA 为5V

    通过简单地重新排列、可以获得必须写入相关寄存器的关联位置的 RegisterValue 为448。 这将提供通常使用电阻梯在 A6上创建的等效电压、从而对电压进行更好的控制、并相应地提供 SM72445的设置。

    遗憾的是、数据表对像我这样的 Dumms 来说不够明确-我设法在论坛的某个主题中找到该信息。

    我唯一的另一个问题是、我可以在复位中保持72445、直到我在加电时对这些寄存器进行了编程、然后释放复位引脚或只需写入所有必需的值、让72445在进入 MPPT 之前完成其启动周期。

    再次感谢。

    此致

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢大家的分享。  

    根据我的理解、它应该首先在释放复位引脚之前设置寄存器、否则器件将使用外部引脚中的信号来确定运行条件。