This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25504:当没有能量输入但电池电量充足时、bq25504能否管理电池为负载供电几个月?

Guru**** 2509255 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947239/bq25504-can-bq25504-manage-the-battery-to-supply-power-to-the-load-for-several-months-when-there-is-no-energy-input-but-the-battery-power-is-sufficient

器件型号:BQ25504

在  没有能量输入但电池电量充足的情况下、bq25504是否可以管理电池以向负载提供几个月的电源?

 ?启动 bq25504 μ A 是否需要向 Vin_DC 输入直流电压?

3.我还想知道 bq25504在不同模式下的静态电流和泄漏电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuqin、

    关于第1条,是的。  一旦 VSTOR=VBAT>1.9V、BQ25504芯片就由 VSTOR 供电。   我建议使用电子表格设计示例为您的负载计算太阳能电池板功率和电池尺寸。  它设置为一周、但您可以修改它以延长时间。

    关于2、当 VSTOR<1.9V 时、VIN_DC 至少需要600mV 才能进入冷启动。  一旦 VSTOR=VBAT>1.9V、VIN_DC 可能会降至约100mV、但您仍需要足够的总输入功率来满足输出功率需求。

    关于3、来自 d/s 的静态电流和泄漏电流如下所示。

    此致、

    Jeff