This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:数据表中的延迟时间与原型中的延迟时间不同

Guru**** 2539760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/937158/ucc21520-delay-time-in-datasheet-is-not-same-as-that-in-prototype

器件型号:UCC21520

数据表中的 tPDHL 大约为19ns、而 tpPDLH 也为19ns。 但在我的原型中、两者都超过50ns。 我已经尝试更改不同批次、没有排料。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如您提到的、数据表中的传播延迟是上升沿和下降沿的典型值19ns。 传播延迟、tPDHL 和 tPDLH 是使用快速上升和下降 INA 和 INB PWM 信号以及驱动器输出上无负载进行测量的、以便准确测量延迟时间。 如果驱动器输出端存在容性或 MOSFET 负载、则传播延迟规格不包括驱动器输出在驱动负载时的上升和下降时间。

    确认您的测量不包括上升和下降时间以及延时时间测量。

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、