This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36520:如何使用 PSpice 实现开环波特图?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947207/lmr36520-how-to-use-pspice-to-achieve-open-loop-bode-plot

器件型号:LMR36520

您好!

我想使用 PSpice 的交流扫描功能来实现 LMR36520的开环波特图、而结果与分析不匹配。

我的仿真过程已经完成、希望您能帮我检查一下、告诉我错误是什么。 谢谢。

步骤1:添加交流电源以注入小信号、如下图所示。

步骤2:类似这样的交流扫描设置。

步骤3:运行仿真并添加跟踪。

但是、结果显然是错误 的、因为低频时的振幅小于零。

此外、由于电路由于开始时的软启动而未达到预期输出、因此我很困惑  、在 PSpice 中使用了什么稳态点来计算波特图? 第一个还是最后一个小信号周期? 但是、在 AS 扫描设置仪表板中没有设置仿真时间的地方。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayden、

    请参阅以下应用手册的第3节  

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluaa51

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我之前已经阅读过这份说明、但本说明中遗漏了许多详细设置、我的设置遵循了我的理解以及这份说明、虽然结果是不正确的、这使我非常困惑、希望您能帮助我、谢谢。