This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTN78020A:输出滤波器在 PCB 上的放置

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: PTN78020A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/936850/ptn78020a-placement-of-output-filters-on-pcb

器件型号:PTN78020A

在阅读 TN78020A 的规格表时,我对输入和输出滤波器(尤其是输出滤波器)的位置有点困惑。  在"可选输入/输出滤波器"下、它规定应将1uF 陶瓷 C5电容器放置在靠近输出电源端子的位置(图19)。  在 π 型滤波器下、它表示 π 型滤波器必须尽可能靠近 PTN78020A 的输出引脚、但它们似乎使用 C5作为该滤波器的一部分(图20)。  那么、我假设 C6应该位于输出端子。  您能给我讲点什么吗?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

      我们将对此进行研究。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Gerold。

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    你(们)好

    确实、如果输出仅使用额外的1uF 电容器、则最好直接连接到模块引脚。 此处的目标是提供最小阻抗、并最大限度地降低寄生阻抗和开关辐射噪声。 同样、在输入端、陶瓷电容器将提供最小阻抗、以提供由直流/直流转换器消耗的脉冲电流。

    如果在输出端使用 π 型滤 波器、则目标是提供纹波或噪声更低的 Vout、因此输出端子需要1uF 陶瓷电容。

    但是、您仍然需要直接在模块的输出端使用电容器、如图20所示。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我理解您的困惑。 建议将 C4、C5和滤波电感器全部放置在输出引脚上。 它们不可能都是 A

    位于输出引脚。 我建议按图19和20所示的顺序放置每个组件、并将每个组件靠近下一个放置。

    为确保稳定性、至少需要100uF (C4)。 在任一种情况下、都应将其放置在器件旁边。 如果您仅使用额外的1uF 陶瓷(C5)、请将其直接放在 C4之后。 如果您使用 π 型滤波器、请将电感器直接放置在 C4之后、然后直接放置在电感器之后的 C5。 如果需要改善瞬态响应、C6是可选的。

    希望这对您有所帮助。 请告诉我是否需要其他解释。

    谢谢、Jason