This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560200:将该器件用于反相直流/直流转换器

Guru**** 2811095 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS560200, TPS560430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946874/tps560200-use-of-this-part-in-an-inverting-dc-dc-converter

器件型号:TPS560200
主题中讨论的其他器件: TPS560430

TPS56022900或任何类似的降压转换器器器件不能用于传统的反相配置是否有任何原因、在这种配置中、"正常"输出接地、芯片的接地"网"变为负电源轨?  希望使用-5V 电源、无论是从"原始"稳压+12V 输入电源还是从5V 板载稳压电源。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James  

    在哪里可以看到说 TPS560200不能用于 反相配置?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、没有人说该器件不能在该模式下使用、但数据表没有提到它的使用方式。  其他芯片制造商在其文献中提供了不同使用配置的示例、因此我只想与可能具有此器件相关经验的人员进行仔细检查。  事实证明、我可能会使用 TPS560430、但它看起来非常相似。  TPS560200的最大额定输入电压为17V、如果用作具有12V 输入和-5V 输出的逆变器、则会在该芯片上施加恰好为17V 的电压。  430提供了安全系数。  希望它能正常工作、我已经在订单上放置了少量商品。  感谢您的回应!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James  

    同意您的意见、建议在您的应用中使用 TPS560430。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James  

    有一篇文章介绍了如何配置反相转换器、供参考。  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、这证实了我的设计。