This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24295:有关系统输出电压的问题

Guru**** 2931340 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24295

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/936988/bq24295-question-about-system-output-voltage

器件型号:BQ24295

您好!

我们将 在 新设计中使用 BQ24295、用于汽车跟踪器件、包括电池。 正如我在数据表上所读出的、在使用或不使用电池的情况下、默认情况下、SYS 电压在3.5V 上是稳定的。  BQ24295的输入电压 为稳定的5V (最大电流高达4A)

  • 我们是否可以(使用 I2C)将 SYS 电压更改为4.2V 的稳定电压、该电压可提供最大2.5A 的电流;SYS 输出将连接到 GPRS 调制解调器、电流峰值高达2A。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否 请参阅8.3.2.1窄 VDC 架构和图13。 d/s 上的 V (SYS)与 V (BAT)间的关系、当电池低于最小系统电压设置时、BATFET 以线性模式(LDO 模式)运行、并且系统比最小系统电压设置高150mV。 当电池电压上升到高于最小系统电压时、BATFET 完全导通、系统和电池之间的电压差为 BATFET 的 VDS。

    谢谢、

    宁。