请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24295 您好!
我们将 在 新设计中使用 BQ24295、用于汽车跟踪器件、包括电池。 正如我在数据表上所读出的、在使用或不使用电池的情况下、默认情况下、SYS 电压在3.5V 上是稳定的。 BQ24295的输入电压 为稳定的5V (最大电流高达4A)
- 我们是否可以(使用 I2C)将 SYS 电压更改为4.2V 的稳定电压、该电压可提供最大2.5A 的电流;SYS 输出将连接到 GPRS 调制解调器、电流峰值高达2A。
谢谢你。