This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3414HV:可并行使用

Guru**** 2511425 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3414HV, TPS92512, LM3414, TPS92641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947029/lm3414hv-possible-to-parallel-use

器件型号:LM3414HV
主题中讨论的其他器件: TPS92512LM3414TPS92641

您好!

有人询问是否可以并联两个(或更多) LM3414HV LED 驱动器。

每个 LM3414HV 都有自己的电流设置电阻器、续流二极管和电感器。

连接到 LED 灯串的电感器侧全部连接到同一个 LED 灯串。

想法是具有两个相同的电流、并进行总和。

每个 LM3414HV 都可以有其自己的频率设置电阻器(将提供不同的频率、但要接近)、

或单个电阻器、并将所有 LM3414HV 的所有 FSET 引脚连接在一起(可能仍然不同

频率、但可能更接近)。

即使在电气上是可能的(是吗??) ,不同的频率不会导致拍频

LED 亮度的变化。

我们将同时控制 DIM 输入(我们将它们连接在一起)。

等待您的回复。

谢谢你。

Peter Verkaik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

      很抱歉、LM3414无法并行使用、因为这些内部基准电压具有变化、我们没有设计电流平衡电路。 这将导致不平衡现象。 我想您可能需要更高电流的器件、TPS92512可支持高达2.5A 的电流、TPS92641可支持更高电流的外部 MOSFET。  您可以参阅这两个器件。

    BR

    肖恩