This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 寻找替代 ADF4372的解决方案

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820, LMX2595, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/937107/look-for-the-solution-to-replace-adf4372

主题中讨论的其他器件:LMX2820LMX2595LMX2594

您好、E2E、

我们是否有任何解决方案可替代 ADF4372?

https://www.analogue.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/adf4372.pdf

BR、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我们有一些潜在的解决方案:

    • LMX2820 (最佳匹配)-三个输出(其中一个可以是 SYSREF)、VCO 范围为5.6GHz 至11.2GHz、倍频器可用频率高达22.4GHz、现已预览。
    • LMX2595 -两个输出(其中一个可以是 SYSREF)、VCO 范围为7.5GHz 至15GHz、倍频器可提供高达22GHz 的频率、现已上市
    • LMX2594 -两个输出(其中一个可以是 SYSREF)、VCO 范围为7.5GHz 至15GHz、现已上市

    此致、