This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713B:BQ25713充电完成问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/936885/bq25713b-bq25713-charge-complete-question

器件型号:BQ25713B
主题中讨论的其他器件:BQ25713

你好

我知道 BQ25713能够在 达到 MaxChargeVoltage()时自动终止充电。

问题1:是否有标志或可指示充电完成状态的东西?  

Q2:如果我需要终止主机的充电、需要设置哪个寄存器?  

感谢您的帮助!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

      您可以使用 IBAT ADC 作为选项、以监控充电电流何时达到足够低的锥形电平、从而达到终端电压。 对于此充电器、主机将负责端接、您可以通过将充电电流寄存器设置为0来完成此操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     ChargeCurrent()是否会在下一次从直流源上电后自行复位? 也就是说、我是否需要在将该寄存器设置为0后将其复位为某个值?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

      在一个 POR (断电和上电)后、充电电流寄存器将被复位回其缺省值0A、所以在每个 POR 之后都需要主机干预。