This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:在推挽(常见 GaN FET 接地)配置中使用半桥驱动器

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG1210, LMG1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947092/lmg1210-using-half-bridge-driver-in-push-pull-common-gan-fet-grounds-configuration

器件型号:LMG1210
主题中讨论的其他器件: LMG1020

我打算使用 LMG1210来驱动推挽配置中的双 GaN FET PA。  数据表没有提到以这种方式使用器件、我想知道这样做是否有任何问题。  具体而言、如何处理 BST 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    感谢您的联系。

    看起来图像没有附加。 如果可用、您能否共享暂定原理图和/或方框图。

    我假设您打算使用高侧和低通道来驱动 GaN FET 的互补栅极、在这种情况下、需要考虑的事项很少:

    高侧通道 HO 以 HS 引脚为基准、但由于您不在桥式拓扑中使用 IC、因此可以将 HS 连接到 GND (GaN FET 的源极)

    在自举配置中、HB-HS 电容器通常为高侧通道提供偏置、但由于 FET 以 GND 为基准、因此您可以将 BST 连接到 HB、从而允许 Vin 通过内部 FET 提供偏置。

    3.确保所有信号均处于 IC 的建议工作条件内。

    您可能还会考虑使用 LMG1020的2 IC 解决方案。

    此致、

    -Mamadou

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、原理图没有显示。  我附上了示例电路的 PDF。

    LMG1210的重要特性是能够调节死区时间、以便我能够实现所需的37%占空比、从而在推挽配置中驱动2个异相 EF2 PA。

    谢谢。

    e2e.ti.com/.../4606.Sheet1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供详细信息。

    从设置了最大死区时间的外观来看、死区时间功能肯定很有用。

    无需从外部连接到 VDD 和 VIN、因为 VDD 通过内部 LDO 自动连接、请记住 VDD 的额定电压为5V、而 VIN 的额定电压为18V。 请查看第6.3节中的建议运行条件表。

    从外部将 BST 连接到 HB、并确保在 HB-HS (GND)上除了 VIN_GND 电容器外、还有2个 ESR 去耦电容器(>=1uF 和0.1uF)非常靠近引脚。  

    您可以在 PWM 引脚上添加一个小型占位电容器(<200pF)以进行滤波。

    此致、

    -Mamadou