This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138A:IC 最大值 工作电流

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/936982/ucd3138a-ic-max-operating-current

器件型号:UCD3138A

大家好、团队、

我想知道 IC 最大值 UCD3138A 的工作电流、用于估算 IC 可能的最大功耗。

从数据表中、我可以找到如下所示的总电源电流。

1、可使用105mA 作为最大值 该器件的工作电流?

2. CAN (3.3V * 105mA = 346.5mW)用作最大值 功耗估算?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、它表示所有 DPWM 均已卸载。  这实际上是内部逻辑的工作电流。  如果您在引脚上施加大量负载、例如使用虚构的电流驱动栅极驱动器或 LED、则电流消耗可能会更高。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian、

    感谢您的回答。

    那么、是否有任何方法/公式可以计算带负载的工作电流? 如何计算 UCD3138A 在可能驱动栅极驱动器时的功耗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的智能自动系统在您检查时关闭该线程-这可以解决我的问题、但当您表示感谢时、它会再次打开。  我认为、如果我现在单击"TI 认为已解决"、它将再次关闭该主题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我无法得到您的意思。 您不能在闭合的主题上留下答案? 是否希望我为相关问题启动新主题? 或者、您能否回答我的最新问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我实际上没有看到另一个问题-我只是看到了感谢你们。  最好将问题放在单独的主题上、以便其他人更容易找到、但我将尝试在此处回答。  它实际上是在同一个主题上。   

    我认为很难有一个用于计算驱动栅极驱动器所需能量的公式。  这取决于您在栅极驱动器上放置边沿的频率、UCD 信号的上升或下降时间以及栅极驱动器上的电容。  通常、对于 CMOS 驱动器、电容是电流消耗的主要来源。  如果您有双极驱动器、它可能会有所不同。  请注意、上升时间和电容往往随温度以及 UCD 和栅极驱动器中晶体管的 Rdson 而变化。  芯片之间的生产也有相当大的差异。