This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9081:此器件允许的最高结温和 ESD 额定值是多少

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9081

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947135/ucd9081-what-is-maximum-allowed-junction-temperature-and-esd-rating-for-this-device

器件型号:UCD9081

各位专家、您好!

是否有人可以为此器件提供最大额定结温和 ESD 额定值?

我在数据表中的任何位置都看不到最高工作结温。

数据表中有一条注释、说明 ESD 表是在修订版 C 中添加的、但我看不到相关信息。

谢谢、

Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jim

    对于 UCD9081、最大工作温度(TA)与最大工作结(TJ)相同。 它是85°C。

    ESD 额定值如下 :

    HBM (100pF、1500欧姆)、+/-2kV
    MM (200pF、0欧姆)、+/- 100V
    具有+/-500V 的 CDM

    此致

    Yihe