This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62160:启动时的输出电压。

Guru**** 2382630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/937221/tps62160-output-voltage-at-start-up

器件型号:TPS62160

大家好、

您能告诉我启动时的输出电压吗?

评估板测量的结果如下。
e2e.ti.com/.../200902-TPS62160-EVM-TDK--_A08C77833D00_100ohm-1_3D00_Vin-2_3D00_Iin-3_3D00_DCout-4_3D00_SW-01.tif


1ch=Vin 2ch=Iin 3ch=DCout (稳定电源输出) 4ch=SW

为什么启动时有输出?
我想它不是在切换。

此致。
Kengo。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kengo、

    在没有 Vin 的情况下、62160无法产生输出电压。  请仔细检查您的设置 、以查看是否有设备正在对输出进行预充电。

    1. 在采集此波形之前是否进行过任何测试?
    2. 您的目标输出电压是多少?
    1. 从波形中可以看出、输出被预偏置为输入电压。
    • 这是否是一个"热插拔"测试、您要将已确定的电压实际连接到 Vin?
      1. 如果是、该电压电源是否可以通过某种方式连接到 Vout?

    谢谢、

    -Matt