This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:LM5069是否可用于12V/30A 风扇托盘应用?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/937142/lm5069-can-lm5069-be-used-for-12v-30a-fantray-application

器件型号:LM5069

尊敬的 TI 专家:

LM5069是否可用于12V/30A 风扇托盘应用?  

如果没有、可以使用任何其他12V 控制器?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    TPS2477x 和 TPS2471x 是12V 电压轨的理想选择。

    此致、Rakesh