请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92661-Q1 大家好、
对于 tps92661、使用12个串联 LED、如果所有 FET 同时闭合、会发生什么情况? 由于有用于降压 LED 驱动器的输出电容器、是否会发生过流?
BR、
Robin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
对于 tps92661、使用12个串联 LED、如果所有 FET 同时闭合、会发生什么情况? 由于有用于降压 LED 驱动器的输出电容器、是否会发生过流?
BR、
Robin
您好 Robin、
LED 驱动器旨在将恒定电流驱动到短路中。 根据降压 LED 驱动器的设计、它可能会折返开关频率、但恒定电流设定点应保持大致相同。 降压 LED 驱动器采用这种设计方式的原因是、它始终在切换和调节电流、并且当照明矩阵中的开关打开或关闭时、负载瞬态会快速反应。 这可确保在从12个 LED 更改为6个 LED 或0个 LED (短路)时正常运行。
福德