This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92661-Q1:过流问题

Guru**** 1127450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/937018/tps92661-q1-over-current-issue

器件型号:TPS92661-Q1

大家好、

对于 tps92661、使用12个串联 LED、如果所有 FET 同时闭合、会发生什么情况? 由于有用于降压 LED 驱动器的输出电容器、是否会发生过流?

BR、

Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robin、

    LED 驱动器旨在将恒定电流驱动到短路中。  根据降压 LED 驱动器的设计、它可能会折返开关频率、但恒定电流设定点应保持大致相同。  降压 LED 驱动器采用这种设计方式的原因是、它始终在切换和调节电流、并且当照明矩阵中的开关打开或关闭时、负载瞬态会快速反应。  这可确保在从12个 LED 更改为6个 LED 或0个 LED (短路)时正常运行。

    福德