This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27201:IC 最大值 工作电流

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27201, UCC27282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/936948/ucc27201-ic-max-operating-current

器件型号:UCC27201
主题中讨论的其他器件: UCC27282

大家好、

我想知道 IC 的最大值 UCC27201的工作电流。

从数据表中可以看出 I_DDO (5.5mA)+ I_HBO (4mA)= IC 工作电流(9.5mA)。 您能否检查它是否正确?

此外、(VDD)* (IC 工作电流)是否可用于 估算 IC 本身的功耗? 请就此提供建议。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Minkyung、

    驱动器输出端无容性负载、fsw=500kHz 条件下的额定工作电流如您所述。 Iddo 的最大电流为5.5mA、IHBO 的最大电流为4mA。

    驱动器功耗在几乎所有情况下都将由驱动 MOSFET Qg 所需的电流决定。 UCC27282是确定驱动器 IC 功率耗散的一个很好的参考数据表。 可在下面找到此数据表。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc27282.pdf?ts=1599055573615&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    请参阅第8.2节、尤其是公式6、该公式是驱动器功率耗散的主要部分。

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、