This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD88584Q5DC:散热器建议

Guru**** 2511755 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD88584Q5DC, TIDA-00774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946891/csd88584q5dc-heat-sink-recommendation

器件型号:CSD88584Q5DC
主题中讨论的其他器件: TIDA-00774

 我们是否建议为 CSD88584Q5DC DualCool 电源块的顶部使用散热器?  

器件顶部的外露面积有点小、因此对于如何在其上安装散热器存在一些问题。 我们非常感谢您提供的任何示例或经验。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    感谢您的查询。 CSD88584Q5DC 电源块面向 BLDC 电机驱动应用。 这些应用中的大多数使用3个或6个(每相并联2个)电源块。 它们位于一条线路中、所有器件上均可使用单个大型散热器。 我不知道仅为一个电源块提供的任何单个散热器。 TIDA-00774就是一个示例、它使用6个电源块实现1kW 电机驱动。 电路板布局以适应散热器。 如果您有兴趣、我可以联系进行此设计的小组、了解有关测试所用散热器的更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的快速响应并指向 TIDA-00774。  我在测试报告中看到、此设计已经过带散热器和不带散热器的测试。 我要查看的应用也适用于 BLDC 电机。

    我想与从事此参考设计的团队联系。  您可以向我内部发送电子邮件给联系人、如果这对您来说更方便、我将跟进他们。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我将关闭此主题、因为我们已将讨论移至常规电子邮件中。