This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62585:输出纹波噪声

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV62585

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/937054/tlv62585-output-ripple-noise

器件型号:TLV62585

您好、先生、

客户建议将输出 L 从1uH 更改为0.68uH,以减少高温低压下的输出纹波。

我测试的结果确实减少了很多。

 

您是否认为降低 L 值(从1uH 到0.68uH/0.47uH) 是减少输出功率纹波的正确解决方案?

如果是,您能否解释原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TLV62585器件数据表不推荐该值。 我不建议减小器件的电感器值、因为它可能会导致性能不确定的问题。 如果您想减小纹波、我建议增大输出电容器。 根据我的说法、较低的电感器纹波有助于为该器件获得更好的输出纹波。

    此致、

    Tanvee