This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3150:频率计算/不一致的 K

Guru**** 2797415 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3150, LM25145, LM25117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/937024/lm3150-frequency-calculation-inconsistent-k

器件型号:LM3150
主题中讨论的其他器件: LM25145LM25117

您好!

我们希望使用 LM3150将19V 降压到5V、Iout 峰值为10A、但 无法通过数据表中提供的公式计算开关频率和电流限制、

 常数 K = 100pC   

 

例如 、LM3150 EVM 上使用的 BOM 显示如下:

 

Fs = 250kHz

Ron = 115k Ω

Vout = 3.3V

 

^、这会导致 K = 1.15 x 10 μ H (-10)

 

Fs = 500kHz

Ron = 56.2k Ω

Vout = 3.3V

 

K = 1.17 x^μ s (-10)

这种 K 变化的原因是什么? 为什么选择了这些电阻器?  

谢谢、此致、

Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambroise:

    K 值是非线性的、它将根据不同的 Vin 变化、与 EC 表中的开/关计时器不同、您可以计算出 、当 Vin=10V、K=1.02x 10^(-10)、当 Vin=18V、K=1.116x 10^(-10)时。

    原因 COT 控制方法是准固定频率、因此即使在固定输入和输出中、频率也会随负载而变化。

    因此、使用 数据表中的公式可以得出大致的频率值、如果您希望获得非常精确的频率、可以使用峰值电流模式或电压模式控制器、如 LM25145或 LM25117

    谢谢