This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 两个 BQ25890相互充电

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25890, LM66100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/936770/two-bq25890-charge-each-other

器件型号:BQ25890
主题中讨论的其他器件: LM66100

您好!

 我们的系统中有两个类似的电池。 根据所附的原理图设计、我们为每个电池使用了一个 BQ25890充电器(例如、我们必须使用 BQ25890充电器)。

当电池电量不平衡时(例如、一节电池 的电量为10%、另一节电池的电量为95%)、容量较大的电池会为另一节电池充电。

我们如何通过最小的硬件更改来停止这种情况? 如果我们使用软件来控制充电器、我们将损失电池充电时间。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mostafa,

    如您所见、当您将充电器的 SYS 输出连接在一起时、您可以看到充电电压较高的电池尝试为充电电压较低的电池充电。  您需要使用二极管或 SYS 引脚来防止电流从一个 SYS 引脚流向另一个引脚。  如果您无法承受肖特基二极管的正向电压二极管、TI 可提供适用于外部 FET LM66100 的全新理想二极管驱动器。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff

    感谢您的回复。

    我们的系统电流消耗最大约为6A、我们至少需要3.3V。 系统电压降约为0.1V 将导致系统重置至容量约30%、这是不可接受的。 如果没有在线适配器、我们是否可以使用 BQ25890停止充电?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    莫斯塔法

    在 HiZ 模式下、当没有适配器时、充电器将完全打开 BATFET 以支持系统负载。  这意味着不受控制的电流将从一个电池流向另一个电池、因为现在电池是并联的、会尝试实现自平衡。  BQ25890的某个位允许主机关闭 BATFET。  因此、您可以使用充电电压较低的电池关闭充电器的电池 FET、从而将其从电路中完全移除。   

    适配器可用且充电打开时、也会出现一种状态、在这种状态下、不受控制的电流会从一个电池流向另一个电池。   在这种情况下、您可以使用主机和充电器 ADC 来监控电池电压、并在另一个电池关闭之前禁用充电电压较高的电池的充电器。

    此致、

    Jeff