This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM46001:EMI 问题?

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: LM46001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/945815/lm46001-emi-issues

器件型号:LM46001

团队、

客户在其定制 PCB 上遇到 EMI 问题。
可以采取哪些措施来缓解该问题?

我们很快会发布更多详细信息。

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    我是上述客户。 我们的设计目前已在 EMI 实验室进行测试、他们声称我们的问题来自 LM46001。 在测量结果中、我们看到120MHz 和150MHz 之间的峰值非常强。 我们现在面临的问题是、我们可以采取哪些措施来降低该峰值。 我可以在私人消息中提供所有信息:原理图、布局、测量结果。

     

    此致、

    Gregor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请将原理图、应用参数和 PCB 布局视图发送到以下电子邮件:

    frank.de.stasi@ti.com

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们将通过电子邮件处理此问题

    我将关闭此帖子。

    谢谢