This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP38511-ADJ:我们是否在 Vin=3.3V、Vout=3.1V/600mA 的工作条件下有 LDO?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LP38511-ADJ, TPS7A91

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946997/lp38511-adj-do-we-have-ldo-under-vin-3-3v-vout-3-1v-600ma-working-condition

器件型号:LP38511-ADJ
主题中讨论的其他器件: TPS7A91

尊敬的:

我们正在搜索 LDO 产品设计图、其中 Vin=3.3V、Vout=3.1V/600mA。  LP38511-ADJ 似乎不符合要求、因为 Vdo = 260mV、3.3V-0.26V=3.04V。

您是否有电池建议? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiayu、

    我推荐 TPS7A91、它在1A 时的最大压降电压为200mV。

    此致、

    Wilson