This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 管理10节镍氢电池

Guru**** 2761735 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2000, BQ24105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947042/manage-nimh-battery-cells-of-10s

主题中讨论的其他器件:BQ2000BQ24105

大家好、

我需要一个适用于镍氢10节电池的电池充电器、更好的是 VDS 高于20V、电池可以在完全充电的14.5V 电压下供电。

现在、我找不到任何智能解决方案、所以我正在使用降压转换器、但很想听到您对 BQ 器件的任何其他可能解决方案的看法。

非常感谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安东尼奥

    对于为大于0.5C 的镍氢电池充电、建议的端接方法为-dV/dt 和/或 dT/dt。  TI 为此提供的唯一充电 IC 是 BQ2000系列。  BQ2000是一款由外部有源组件组成的控制器、因此可修改为从20V 输入电压充电。   

    为镍氢电池充电< 0.5C、在安全计时器到期前可以充电。  如果您可以从16V 输入供电、则可以使用 BQ24105和电容器可调节安全计时器。  使用此充电器及其锂离子充电曲线、您必须将充电电压设置为高于正常值并将终止电流设置为低于正常值、以便让计时器控制终止。

    此致、

    Jeff