This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:开始生产

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/936970/bq76952-production-start

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件: BQ76942

您好!

我已经浏览了 bq76942和 bq76952电池监控器和保护 IC 的数据表、并考虑将它们用于我正在开发的 BMS。 我看到产品处于预生产阶段、并希望了解以下内容:

1.您预计何时开始两个 IC 的生产? 在 e2e 论坛的其中一个主题中、您提到您将从9月底开始生产 bq76952 是否为其设置了日期?

2.我看到两个器件都有预量产样片。 这些样片和最终产品在技术规格方面是否有差异?

谢谢、

Darshil Dharod

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Darshil、
    我们仍在努力将 BQ76952于9月底(9/30/20)和 BQ76942于下个月推向市场。
    最终器件与 TI.com 上当前提供的器件之间将存在差异(请参阅数据表的第11.1节)。