This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5005:75V 魔术烟雾

Guru**** 2591440 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5005, LM5088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947084/lm5005-magic-smoke-at-75v

器件型号:LM5005
主题中讨论的其他器件: LM5088

大家好、团队、

我有一位客户使用 LM5005设计了一个电路板、并以最大75V 的电压运行。  LM5005s 在加电3-4次后会爆炸、我们似乎无法找到问题。

 LM5088似乎也发生了这种情况(首次启动时发生爆炸)。

有人可以看一下吗? 我有原理图、布局和 Altium 文件。

最棒的
Dajon McGill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您的输出电压和负载电流是多少。

    请发送原理图和布局。

    请在器件损坏之前检查 SW 节点波形。

    您还应该在输入电源上查找任何尖峰。

    由于问题是在短时间后发生的、因此可能是热问题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们将通过电子邮件处理此问题。

    谢谢